This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1219:SEL 引脚压摆率的建议工作条件

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1219, TMUX1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1234117/tmux1219-recommended-operating-condition-of-slew-rate-for-sel-pin

器件型号:TMUX1219
主题中讨论的其他器件: TMUX1248

尊敬的团队:

请让我了解 TMUX1219的 SEL 引脚"登录输入"压摆率的建议运行条件

例如、在 TMUX1248数据表中、它具有 SEL 引脚逻辑输入的建议工作条件。

但是、TMUX1219数据表中没有这种规格。 TMUX1219的 SEL 引脚不是分流触发器输入、对吗?
SEL 引脚登录输入信号的转换速率是否可接受?

期待您的答复。
谢谢你。

此致、

九宫公知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi:

    当达到阈值时、数字输入会立即切换。 数据表对输入转换时间(这意味着施密特触发输入)没有限制、 但在任何情况下、  长时间保持 VIL 和 VIH 之间的电压会导致高击穿电流(请参阅 [FAQ]慢速或浮点输入对 CMOS 器件有何影响?)、因此应避免出现这种情况。

    此外、 控制输入中存在非常少量的迟滞、这可减轻开关缓慢的大部分影响。 话虽如此、逻辑控制中仍有一些敏感点可能存在击穿和振荡、因此最好避免在电源轨之间缓慢切换。

    此致、

    Kameron