This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A4751:是否有一个封装更小且具有>8kV HBM ESD 保护的多路复用器、例如 TS3A4751?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A12301E, TS3USB31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1233878/ts3a4751-is-there-a-mux-like-ts3a4751-in-a-smaller-package-and-with-8kv-hbm-esd-protection

部件号:TS3A4751
主题中讨论的其他器件:TS5A12301ETS3USB31E

E2E、  

我找不到像这样的四路开关

2mm x 2mm、+/-4kV ESD HBM:

https://www.ti.com/product/TS3A4751/part-details/TS3A4751RUCR

 

但具有>=+/-8kV HBM ESD 保护

 

没有空间用于第二保护 IC

可以帮帮我吗?

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    我相信您的客户的潜在解决方案可以使用4个 TS5A12301E。 此器件与您的客户设计具有相似的功能。 它具有8kv HBM ESD 保护。 这些器件的总面积大约为3.52mm^2。 但是、主要问题将是在客户布局中所有四个多路复用器的布置。  对于下面的解决方案、我认为您需要使每个器件的 NO 引脚保持悬空、以获得每个器件的1:1功能。

    另一个潜在的解决方案是使用2个 TS3USB31E、相当于4.5mm^2。 此外、这些器件的布局也将更加简单。

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    此致、Kameron