This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6219:VDD=5V VSS=-24V 应用场景

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1234227/tmux6219-vdd-5v-vss--24v-application-scenario

器件型号:TMUX6219

是否可以在 VDD=5V 和 VSS=-24V 等场景中使用 TMUX6219? 我在数据表中找不到清楚的答案。

在这种情况下、是否还有其他注意事项?

如果 TMUX6219无法满足该设计、其他器件是否可以实现该设计? 这里需要您的帮助、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值和建议运行条件允许这一点。