This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1133:在跨阻放大器前面使用模拟开关实现小电流-高阻抗源

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1235386/tmux1133-using-analog-switch-in-front-of-transimpedance-amplifier-for-small-current---high-impendence-source

器件型号:TMUX1133

您好!

我尝试在跨阻放大器前面使用此开关在传感器(~1nA 高阻抗电流源)和 单个电阻器测试电路之间进行选择。 基本来说、我使用的是  

两个通道、其中 D1连接至固定电压、D2连接至跨阻放大器、S1A/S2A 上具有传感器以及 S1B 和 S2B 1meg 电阻。 我认为这应该起作用

由于~5pA 的泄漏电流和低电阻、但我的问题是、当我选择测试通道和触摸传感器时、即使未选择通道、传感器噪声也会传输到跨阻放大器。 您是否有建议或建议?:

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您的器件正在经历 串扰 - 测量从导通通道到关断通道之间不必要的信号耦合。 这是 VS2与 VS1之比、在特定频率下以 dB 为单位。  您可以在系统中减轻这种影响(很多时间是由布局不佳、高频或高负载导致的):

    1. 您要发送到多路复用器的信号的频率和电压是多少?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的测试设置中、我将1Meg 电阻器连接到 S1A 和 S2A、将10Meg 电阻器连接到 S1B 和 S2B。 D1连接到1.6V、D2连接到反馈环路中具有10M Ω 电阻器的跨阻放大器的负端子。 跨阻放大器的正极端子连接到1.5V、即虚拟接地。 整个系统由3V 电源供电。

    我正在注入60Hz 1V 振幅信号 以及接触 S2B 的1meg 电阻(通道 A 已选择)、并且我可以 在互阻抗放大器上看到60Hz 信号。 如果我触按 S1A 并选择通道 B、也会发生相同的情况。   

    我有道理、我有很强的串扰。 我的 RL 在60Hz 时为零、因为它是互阻抗放大器的输入、但如果寄生电容大约为1pF、则可能会从未选择的通道中将大约340pA 的电流传输到放大器。 我可能 PCB 上的寄生电容更大、这会将寄生电流移至 nA 范围内。

    非常感谢你在这方面的帮助!!!!