This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:TMUX646

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1235988/tmux646-tmux646

器件型号:TMUX646

数据表显示了一个典型的 D-PHY 应用、其中涉及到两个 mipi 模块的一个 DSI 输出、但我们希望将其用作到一个模块的两个 mipi 输出。

我们想通过不支持 LP 双向传输的 FPGA 解决 LP 双向通信的问题。

我们的 fhard dphy0只能发送 LP 单向,但由于 IP 功能问题,我们无法使用它发送 LP 命令和读取。 因此、我们需要使用另一个 LP 端口来实现 LP 接收和发送命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMUX646在该应用中可以正常工作、因为所有 TI 多路复用器都是双向的、这意味着它们可以顺利地将信号源传递到漏极或漏源极。

    请观看此 视频 、了解有关

    此致