This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7212:TMUX7212

Guru**** 2520930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7212, TMUX8212, TMUX7412F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1235493/tmux7212-tmux7212

器件型号:TMUX7212
主题中讨论的其他器件: TMUX8212TMUX7412F

您好!

我很担心 Vs/Vd (源极或漏极电压(Sx、Dx))。 如果 TMUX7212未通电、当 I/O 电压超过 VDD/VSS 电源电压超过0.5V 时、会有损坏器件的风险。 如何理解 VDD/VSS 最大值。 根据数据表、假设如果超过48.5V/-48.5V、器件就会损坏。 如果 VDD/VSS 由±15V 电源供电、Vs/Vd (源极或漏极电压(Sx、Dx))的最大值是多少? 可以通过内部二极管恢复至±15V、如果源极或漏极电压(Sx、Dx)的脉冲输入为,45V±我想知道、经过二极管恢复的电压是否会损坏。 期待您尽快回复。

提前感谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果器件未通电且 IO 引脚上存在电压、则有损坏器件的风险。 为了防止出现这种情况、TI 的一些多路复用器具有称为 断电保护的功能、

    2.此外,该器件还缺少 过压保护功能 ,可确保在 IO 引脚上的电压超过电源电压(VDD/VSS)时不会对器件造成损坏  (当 VDD 由电源供电时。)

    3.如果器件超出最大绝对额定值(例如+-48.5v 电源)、可能会发生永久性损坏。 此外、只要满足4.5V≤(VDD–VSS)≤44V 以及最小 VDD、VDD 和 VSS 就可以是任何值。

    此器件可以将任何信号从 VSS 传递到 VDD。 因此、如果 VDD/VSS 由+/-15V 供电、则为-15V 至15V。

    5.否、您将为此需要过压保护器件

    它可以由内部二极管冷静地处理为±15V,如果源极或漏极电压(Sx、Dx)的脉冲输入为,45V±我想知道,经过二极管冷静处理的电压是否会损坏。 期待您尽快回复。

    您能告诉我有关您的应用的更多信息、以便我为您提供更多帮助吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    目前、我们以 ±15V 为器件供电、但 Sx 引脚的输入电压将高达 ±45V。 我想知道 过压保护是否 可以确保器件不会发生损坏? 如果在此情况下正常、请帮助检查 TMUX8212。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    对于此应用、请使用具有过压保护功能的 TMUX7412F。 它可以采用+/-15V 电源供电、并且在 s 引脚上可防止+-45V 电压

    如果您还有任何问题、敬请告知!