This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:输入和输出的不同电压

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3257, TXU0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1235891/sn74cb3q3257-different-voltage-for-input-and-output

器件型号:SN74CB3Q3257
主题中讨论的其他器件: TXU0101

您好、专家:  

我的客户想将 SN74CB3Q3257用于不同的电平电压。 在数据表中、我没有找到针对不同电压的任何说明、从基本内部电路来看、开关好像用作 D-S MOS。 无法支持1.8V 至3.3V MUX。 与您确认一下、这是可以实现的吗?  

Br

CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个模拟开关;A 和 B 引脚直接相互连接。 允许使用任何不高于3.3V 的信号电压、但输出电压将与输入电压相同。

    如果您要将数字信号转换为更高的电压、请使用像 TXU0101这样的电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CHI:

    此器件可支持1.8V IO 信号和3.3V Vcc!  

    但是、输出端的电压取决于将哪个输入 B1或 B2连接到   

    此外、请查看此 常见问题解答 、了解有关 ti 多路复用器的更多信息。

    此致、

    卡梅隆