This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4052B:CON、Coff 与 Vs/Vd 电压间的关系

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4052B, TMUX6202, SN74LV4052A, TMUX1309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1232435/cd4052b-con-coff-vs-vs-vd-voltage

器件型号:CD4052B
主题中讨论的其他器件: TMUX6202SN74LV4052ATMUX1309

您好

Con 和 Coff 是否随 Vs/Vd 输入/输出电压变化?
在客户的系统中、CD4052B 连接在 ADC 的前面。
只有当 MUX 输入电压大约为 Vdd/2=1.65V 时、与 ADC 采样周期同步的噪声才在 X-COM 处测量。
我假定来自 S/H 的反冲、但这种情况仅发生在 X-COM = Vdd/2周围。

1)可能的原因是什么?
2) 2) TI 是否具有类似 TMUX6202的数据?  (这是客户请求。)

*当前客户系统和情况
在中 X-COM 和 ADC 之间仅连接了一个小电容、因此它们会连接一个电阻器并再次测试。

此致、
广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、CD4000器件在低电压时具有糟糕的电气特性、在3.3V 时无法保证特征。在 VDD/2附近、导通电阻最高;我怀疑对于您的 ADC 来说、这个值太高了。

    最好使用 TMUX1309或 SN74LV4052A 等低压器件(这些器件比 CD4052B 更便宜)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi-San:

    正如 Clemens 所指出的、产生噪声的一个可能原因是器件在应用中使用时具有高导通电阻。 这里是否适用使用 TMUX1309这样的低导通电阻器件?

    遗憾的是、我们没有 TMUX62xx 这样的图、因为 CD4052B 是非常旧的器件。  

    谢谢!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San、Alex San、

    感谢您的回答。
    我们将根据您的建议推荐 TMUX1309。