This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1511:SEL 引脚使用

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1232705/tmux1511-sel-pin-use

器件型号:TMUX1511

早上好!

我想使用该 MUX、只通过一个来自微控制器的 GPIO 来控制所有 SEL 引脚。

如果我将所有 SEL 引脚短接至一个微控制器的一个输出引脚并用它设置为低电平或高电平、这是个问题吗?

谢谢!

此致

莱昂纳多·戈沃尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、这是可以实现的。 SEL 引脚是 CMOS 输入引脚、具有高阻抗和低电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、非常感谢!

    此致

    莱昂纳多