This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G66-Q1:最大峰值电流和导通状态电阻

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3166-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1232255/sn74lvc1g66-q1-max-peak-current-and-on-state-resistance

器件型号:SN74LVC1G66-Q1
主题中讨论的其他器件:TS5A3166-Q1

你(们)好!

我计划将该组件用作积分器级运算放大器的复位开关。

积分电容器上的最大电压为3.3V、C=20n、与开关接通路径串联的复位积分器为 R=20Ohm。 现在我有两个问题:

  1. 多大的导通电阻@3.3V 电源?
  2. 开关的峰值电流额定值是多少? Tau ~0.4us、达到该值时、电流将为3.3/20=0.132 (无复位开关导通电阻)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.产品说明书中指定的 Ron 最大值为30 Ω。

    数据表规定它最大为50mA。

    请考虑改用 TS5A3166-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    克莱门斯就在这里。  

    1.请参见数据表中的 Ron 示意图。  

    2.参见下图了解最大开关电流

    如果这里适合使用较低导通电阻的器件、则 TS5A3166-Q1是我们的低导通电阻1通道1:1汽车产品。

    谢谢!

    亚历克斯