This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN3257-Q1:SN3257的 IBIS 模型无效

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1231109/sn3257-q1-ibis-model-for-sn3257-not-functional

器件型号:SN3257-Q1

我已在您的网站上下载此模拟开关的 ibis 型号,但在将其导入仿真工具后无法运行。 无论我如何调节 SEL/EN、并 在引脚 A1和 B1上增加一些电压电平、但 D1不会产生任何电压电平。  

请帮助您检查出了什么问题。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个无源开关;它没有缓冲 I/O。

    我不知道您在使用什么仿真工具。 但 IBIS 模型仅包含有关开关导通电阻的信息、即 S1A/S1B 和 D1引脚之间的电压/电流关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将使用 ANSYS。 当然、重要的是取决于电阻和电容、但我们要构建的是将开关置于信号通道中、通过开关传输信号并观察 接收器处的信号。 但是、无论我如何设置、任何东西都无法通过该开关模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Li:

    我们通常在高级设计系统(ADS)和/或 Hyperlynx 中进行测试。 我对 ANSYS 不是很熟悉、因此我不确定我可以提供多少支持、您可以咨询 ANSYS 支持、或者在需要时、 你可以分享一些你一直在做的过程,并让这个工作,我可以尝试和帮助,我不管怎么能. 但请注意,正如我说过的,我对 ANSYS 没有太多的经验,所以我可能只是帮助,除了一双额外的眼睛和手看你的东西。

    话虽如此、我的确在 ADS 中对模型进行了非常快速的准骨仿真以确保它能够正常工作、而且我确实在您查找时得到了一个信号。  

    因此、我认为这不是代码的问题、而是需要如何在 ANSYS 自身内对其进行设置的问题。

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    感谢您的回复。 是的、不同的工具处理模型的方式可能不同。 这里,我试图张贴一些缺口的图片 ANSYS 导入:

    如果我作为组件导入、

    然后、我可以将引脚设置为不同的终端器选项、例如此处:

    然后、我将电路设置为这样、

    我得到的结果如下所示。 信号不会通过、因此 D4保持低电平。

    你能看到任何可疑的东西吗? 我将尝试与 ANSYS 也进行接洽、但我无法在开关的工具中设置太多内容。  

    Br

    线性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Li:

    我真的看不到任何突出的解决方案。  
    我只想在这里补充一下、我通常选择两个引脚作为信号路径、而在这里、您似乎只能选择1。
    此外、您是否更改了代码以注释掉1.8V 电源轨、并取消注释掉3.3V 电源轨? 默认状态为1.8V。 行左侧的"|"表示注释掉



    谢谢。
    Rami