This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:器件型号

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: SN3257-Q1, TMUX1309-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1232008/tmux646-part-number

器件型号:TMUX646
主题中讨论的其他器件:TMUX1309-Q1、SN3257-Q1

大家好、

关于该器件、我有两个问题、

首先了解 TMUX646NZECR 和 TMUX646ZECR 的区别 

第二、我们有汽车级 MIPI 多路复用器、您可以帮助推荐合适的汽车级器件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    N 表示同一芯片封装在不同的卷盘上;请参阅数据表的第32页。

    没有符合汽车标准的高速开关;最快的是0.5GHz 的 TMUX1309-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    克莱门斯就在这里。 两个 OPN 之间的差异与卷带差异有关、您可以从数据表的第32页开始看到。  

    我可以问一下客户是谁吗? 我们有一篇类似的 E2E 文章 、其中讨论了类似的主题。 对于单芯片解决方案、我们目前还没有汽车解决方案。 这篇文章讲述了如何将 SN3257-Q1用作多芯片解决方案。  

    谢谢!

    亚历克斯