This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 结至电路板电阻

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1231275/resistance-junction-to-board

主题中讨论的其他器件:TPS2834

早上好、可以知道以下器件型号中连接到电路板的电阻值:  


- CD74HC4067M

- TPS2834PWP

- SN74AHC74PWR


我无法在数据表中找到它。
谢谢你。

此致、
克劳迪奥·佩德拉齐尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Claudio、

    这在开关和多路复用器论坛上发布、因此我将只能支持 CD74HC4067M。 我会将此内容转发给我们的其他产品系列、以支持以下请求。  

    请参阅下面的  

    CD74HC4067M 31.8 C/W
    TPS2834PWP
    SN74AHC74PWR


    HPD 团队-请继续查看上述 TPS2834PWP 的表、然后转发给我们的逻辑团队来查看 SN74AHC74PWR

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    数据表的第4页显示了该器件的所有热数据。

    我将  转交给 SN74AHC74PWR 的逻辑团队。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Claudio、

    我是 TPS2834的 HPD 团队的一员。 遗憾的是、我们未指定此器件的结至电路板热阻。 我发现同一封装中另一器件的 Δ RθJB 为7.4 C/W、但这可能与此器件不同。  不过、这可能相当接近。 我可以提出对该器件进行建模的请求、但这需要数周的时间。 您认为您需要更准确的数字、还是认为估算值足够接近您?

    谢谢。

    A·M·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想说,你给我的数字已经足够好了! 非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Claudio:

    我已经提出热请求以获取该数据。 这种情况的周转时间大约是2周。 当我获得该信息时、我将更新该主题。