This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:RSV 封装的热请求

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1221923/ts3a5018-thermal-request-for-rsv-package

器件型号:TS3A5018
主题中讨论的其他器件:TMUX1574

您好、专家!

请求器件 TS3A5018RSVR 的热性能信息。

零件采用 RSV 封装、但原始螺纹中未包含此零件。

您能提供吗?

谢谢你。

此致
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    我找到了此器件 RSV 封装的热性能信息。  

    如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我。

    谢谢。此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:

    我从数据表中也看到了这一点。 我们要求的是此类信息、如来自 tmux1574:

    完整的热信息报告、尤其是 TS3A5018RSVR 的 theta R (JB)底部

    感谢您的及时响应。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    了解到我刚才请求 TI ATSS 团队运行测试并获取这些数据。

    我会尽快回复你。 他们很可能需要两个星期的时间来解决这个问题。

    谢谢。此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:

    你好。

    想要询问是否已提供所请求的数据?

    谢谢你。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    看起来我们仍需要至少一周的时间让 ATSS 团队完成请求。

    我一定会在他们这样做的时候更新您的信息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:

    请寻求更新。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    我只是快速地请求我们的内部团队尽快进行测试。 我一收到该信息、就会向您更新信息

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:

    很抱歉、客户想询问此请求的新预期日期。

    您对此有时间范围吗?

    谢谢你。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    我要求我们的内部团队5月24日回答。 因此、我们希望下周能有一个答案。

    很抱歉给您带来不便。

    此致、

    卡梅隆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie 这里是您想要的数据!

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 103.4
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 48.2
    结果-θ JB (标准数据表值) 38.3
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 1.3
    结果-Ψ JB (标准数据表值) 38.2
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用

    如果您还有任何问题、敬请告知!