This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A4741:TS3A4741可用于 i2c 总线?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A4741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1236545/ts3a4741-ts3a4741-can-be-used-in-i2c-bus

器件型号:TS3A4741

您好!

我的 i2c 设计中有一个模拟开关、但发现长时间测试将出现 i2c 存取失败、我们现在正在调试。

您可以帮助检查   TS3A4741是否可以在 i2c 总线中使用吗?  

这是 BD。

谢谢。

CS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此开关可支持 I²C Ω。

    原理图中既未显示电源、也未显示上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CS

    TS3A4741应该能够支持 I2C 应用。 常见的 I2C 问题涉及错误的电压电平或错误/忘记的上拉电阻器。 能否展示包括这些内容在内的更详细的示意图?

    谢谢!

    亚历克斯