This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1136:用于具有单连接器的 MUX 总线的 TMUX1136。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1236393/tmux1136-tmux1136-for-mux-bus-with-single-connector

器件型号:TMUX1136

我是否可以使用 TMUX1136模拟2x DPDT 切换2条总线并使用单输出 PCB 连接器?
- 1罐(5V)与 TCAN 1042 [1a/1b];
- 1 RS485与 SP485EN-L/TR [2a/2b];
- D1和 D2是否连接到连接器?
通道精度会导致驱动器(TCAN1042或 SP485EN-L/TR)中出现读取问题。

示例:

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用模拟开关、只要信号电压处于建议的工作条件内、即对于此 TMUX1136、该开关的电压范围为0V 至5V。

    CAN 和 RS-485规格允许总线电压超出此范围。 因此、仅当您可以保证总线上的电压实际上保持在该范围内时、该开关才起作用。 否则、您将不得不使用支持更宽范围的开关(也需要更宽的电源电压)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供技术手册。
    相关的总线在发送端和接收端都以5V 电压供电。
    我的问题是、模拟开关是否能够以某种方式改变信号的特性、似乎没有。
    电路中还有5.6V TVS 保护器。

    谢谢你。