This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4067:没有足够的功率对 sim_VCC 进行多路复用、正在寻找建议。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4067, TXS02326A, TXS02324, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1235946/cd74hc4067-not-enough-power-to-multiplex-sim_vcc-looking-for-recommendations

器件型号:CD74HC4067
主题中讨论的其他器件: TXS02326ATXS02324TMUX1574

我正在尝试使用  CD74HC4067对两个 SIM 卡进行多路复用、信号线(IO/CLK/RST)当前正在工作。 我知道也有其他芯片可以做到这一点、但我无法使用内置 LDO、因为我的基带已经驱动了 SIM_VCC 电源。 您能向我推荐一款能够处理来自基带的 VCC 开关线路的多路复用器/产品吗?  

我的另一个解决方案是在不使用时为两个仿真卡供电并保持下拉的信号、但我认为基带会难以驱动每个仿真连接器的电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、cho:

    您能告诉我 LDO 和基带代表什么吗?

    2.您能告诉我 VCC 线路的电压吗?

    可以将设计原理图发送出去吗?

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:  

    1.基带是我的 GSM 调制解调器、LDO 是低压降稳压器、有的专用 sim mux 芯片内置有用于调节 SIM 卡功率的内置稳压器(例如: TXS02324、TXS02326A )、而我的 GSM 模块已经这么做了。

    我正在为多路复用器提供5V 电源。 然后、GSM 调制解调器为每个 SIM 卡连接器提供1.8V 电源。

    3.  

    在上图中、我将 使用 SIM_VCC 引脚从 GSM 模块为 SIM1_CONN 和 SIM2_CONN 供电。 我希望能够对 SIM_VCC 线路进行多路复用、因为每个仿真卡连接器都有一个100nF 的电容器、并且模块可能无法同时为两个电容器供电。 我无法使用另一个  CD74HC4067来切换 VCC 线路、因为它没有足够的电流。

    我将切换到4通道(TMUX1574)、因为我不需要16通道、但  CD74HC4067分线板随时可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意 TMUX1574是适合此应用的器件。  

    我还想告诉您、这两个器件都是无源多路复用器、因此无法添加或转接信号。

    如果以5V 电压供电、TMux1574将能够复用 sim VCC 线路。 它是双向的、因此您可以将 VCC 信号馈入多路复用器的 d 引脚、并使用控制引脚选择将 VCC 发送到哪个仿真卡。

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于好奇、我有一块 正在开发的 TMUX1574分线板、交货周期~2-3周。 什么可用于帮助 CD74HC4067芯片驱动 VCC 信号? 如果我有元件放在周围、我想尝试仍然使其正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    TMUX1574有多种分线板可供选择、它们的交货周期可能会更短。

    我无法使用其他  CD74HC4067来切换 VCC 线路,因为它没有足够的电流

    我认为、如果电流不足、您可以使用同相缓冲器来转接驱动多路复用器输出的信号。

    此致、

    卡梅隆