This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UART 多路复用

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1235207/uart-multiplexing

主题中讨论的其他器件:TMUX1511

您好、专家!

我们的客户 忙于研究 GPS 系统和低成本 GPS 在行业中的应用

他面临的挑战如下:
我有一个独立的低成本亚分米制 GPS、它通过它的 UART 传输数据。
我需要将该数据同时发送到4个不同的器件
我已经从 Mikro E 购买了两个不同的单元,声称在他们的描述,但这不是事实。
该数据是 GPS 和 AIS 数据的混合形式、是直接传输的
您能回答我的挑战吗?

为了帮助我们的客户解决这个问题、 我看到了下面的这个主题、并相应地向他分享了这个问题:

我还提供了以下应用手册作为供他浏览的初始信息:

然而,他说,他 对电子学知识一无所知,也不太了解我发送给他的链接。
他说,他花了一小笔钱从 MikroE 的产品,声称能够做什么,他想做,但没有。

他还说、他 多年前使用电话公司范围的局域网和9600波特调制解调器来实现这一目标、该调制解调器
多路复用器/多路信号分离器。

他 询问了其他多个供应商,但迄今没有收到任何答复。

如果您对我们的客户问题有建议/解决方案、请告知。 非常感谢。

此致、
杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于单向数据、应该不需要开关。 理论上、您只需将 GPS 的 TXD 输出连接到所有四个器件的 RXD 输入。 如果负载过高、则可能会插入缓冲区。

    GPS 和这四个器件的 UART I/O 的电气特性是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、  

    我同意克莱门斯的观点,并想知道  克莱门斯问题的答案。

    GPS 和这四个设备的 UART I/O 的电气特性是什么?

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    下面是我们的策马师提供的信息:

    "我已经这么做了,我得到数据几秒钟后,端口消失了,我必须重新启动一切。
    我从 Mikroe 购买了2个单元,但他们一次只允许使用4个端口中的1个,使它们对我的要求毫无用处。
    我持续需要数据。
    我可以监控输出的数据、正确无误。
    在接收端、我没有得到任何东西。
    目前它是单向的、但在未来将需要双向通信。
    我要尝试实现的是将我的一个 GPS 设备用作参考站、其中连接了2个或4个类似设备、所有这些设备都从参考单元接收 RTCM 和 AIS 数据。"
    此致、
    杰拉尔德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要将数据从一个 GPS 输出发送到四个其他设备、无需额外操作;只需将它们连接在一起即可。

    要将四个器件的数据发送到 GPS、您需要选择其中一个多路复用器、或者仅需要一个与门、如果可以保证没有两个器件尝试同时发送数据。

    提供的信息不足以诊断问题。 首先、我至少需要整个电路的原理图、或者至少需要所有器件的器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也同意 Clemens 可以向客户发送原理图来帮助我们诊断问题。 我认为 tmux1511允许客户同时控制打开四个信号路径、但此处的客户原理图确实将提供帮助!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请查看客户提供的以下信息:

    "我想做这个。"
    没有原理图。
    我有四个 C94 EVK GPS 单元。

    其中一个控制器被设置为参考站、通过其板载 UART 传输 RTCM 校正信息。 我可以将 GND 连接到另一个单元上的 GND、将 TX 连接到 RX、将 RX 连接到 TX。 这样做可以很好地工作,巡回单元接收数据,并应用改进的位置。

    当我添加另一个游动单元时、数据会在启动后传输到两个游动单元几分钟、但两个单元都停止接收数据流。 3个流动单位也是如此。

    我也有很多 Leica SR 500 GPS 设备,他们有适当的 RS232端口,并做完全相同的 UART 端口上的 UBlox 接收器。 谢谢你"

    此致、
    杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    客户能否拍摄设置的照片? 这确实有助于解决该问题。  

    从我所读的内容来看、似乎客户正在 尝试同时监控全部4个、但只有1条数据线。 如果所有4个模型都在同一行上、则每一个模型都发生冲突、这会让人太忙。 他的 MCU 上需要1个 TX 引脚和4条 RX 路径。

    您还可以向客户展示此 常见问题解答 、其中概述了 TI 多路复用器。 此处是另一个 可帮助客户理解 UART 的常见问题解答。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:

    请查看客户提供的以下信息:

    附加的是3个单元的图像。

    中心1被设置为参考站、另2个被设置为罗维单位。
    第四单元目前正在另一个项目中使用、我将很快添加它。
    每个接收单元执行不同的功能、其中一个为定位执行 RTK、另一个为 AIS、当我添加它时最后一个为
    将用于向自动驾驶仪提供 NMEA 数据
    如前所述、如果我将端口与基准单元 TX 以菊花链形式连接起来、我会使用 Y 电缆连接到巡回单元的 RX 端口、这与 GND 相同、 我可以看到接收装置在启动后的几秒钟内接收到正确的数据、但此后什么也没有接收到。
    我还使用相同的电源为它们供电、
    你所描述的正是我所需要的。 我只是不知道
    这不是最好的图像,它仍然连接到我从 Mikroe 买的 UART MUX 不工作
    谢谢!
    此致、
    杰拉尔德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从我看到的情况来看、似乎客户正在 尝试同时监控全部4条、但只有1条数据线。 如果所有4个模型都在同一行上、则每一个模型都发生冲突、这会让人太忙。 他的 MCU 上需要1个 TX 引脚和4条 RX 路径。

    这可能需要购买另一个 MCU。

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kameron:

    请查看客户提供的以下信息:

    是的、我有单个传输源。  
    源发送其他设备为执行特定任务所需的数据。
    设备0是源,设备1是游动单位,需要 RTCM( RTCM)的 RTCM 数据。
    设备2是一个 AIS 设备、需要 NMEA 数据来执行其任务。  
    目前器件3和4尚未使用、但即将使用  
    谢谢!
    此致

    此致、

    杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    由于该模块只是一部分时间可以工作、因此我建议您联系制造商、因为这个问题可能不是来自多路复用器。

    此致、

    卡梅隆