This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:阻抗匹配

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1236951/tmux136-impedance-matching

器件型号:TMUX136

您好、专家!

客户 希望在匹配的阻抗环境中使用以下任一项。 这些器件的阻抗是多少?

  • TMUX136RSER

我们希望具有大约20欧姆的阻抗。 是否有适合这种情况的器件?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    您是不是要提供多个器件? 我只看到 TMUX136。  

    由于我们的模拟多路复用器是无源器件、因此 Sx 引脚和 Dx 引脚没有输入或输出阻抗。 对于 TMUX136、我们有一个 Ron、即4.6Ω Ω(典型值)、它是开关导通时信号 S 到 D 的有效电阻。

    谢谢!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    我们 有一个关于 TMUX136RSER 的后续问题。 数据表中提到开关时间为600ns。 我想知道这个数字是死区时间还是开关偏斜? 换言之、我想以 A 和 B 之间50%的占空比运行开关、该开关的最大频率是多少(具有延迟的运行对我而言并不重要)。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    开关时间与偏斜不同。 我们在数据表中将偏斜时间规格为20ps。 我相信您会将这个600ns 归类为死区时间-在这个600ns 范围内没有连接。 如果一个周期的周期是占空比为50%时开关时间的两倍、则最大开关频率为833KHz。 与往常一样、我建议对此进行建模、以确保正确运行。  

    谢谢!

    亚历克斯