This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:SN74CBTLV3257导通电阻值

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1236985/sn74cbtlv3257-sn74cbtlv3257-ron-value

器件型号:SN74CBTLV3257
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

您好!

我们是否有数据表明 Ron 在整个温度范围内的变化情况? 我的客户希望在温度非常高(-40至125 C 范围内)的应用中使用此模块、并希望了解(1) Ron 值如何随温度变化、以及(2)阻抗匹配是否随温度变化。

谢谢。
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    遗憾的是、该器件非常旧、因此我们没有记录任何此类数据。  Ron 可能会  在整个温度范围内增加约20-50%。 由于这是一款 Ron 相对较低的器件、与 Ron 较高的器件相比、您可以预期漂移更小。

    假设 您在此应用中具有相当高的源阻抗和/或高负载阻抗、我这样说是否正确? 如果是、这将导致多路复用器上的衰减非常小。 该微小偏差很可能不会导致测量中出现任何偏差。

    谢谢!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    在最坏的应用中、它们的源阻抗为330欧姆。 由于多路复用器的典型 Ron 为5欧姆、如果通道失配为3欧姆、则会出现1%的 ADC 读数误差。  

    我们是否有关于较新多路复用器的任何类似数据? 如果您说整个温度范围内为20%-50%、您可以详细说明一下吗? 您是说、从室温到最大工作温度范围、它可以增加20%-50%? 是否通过实验室中的非正式测试完成了该测试?

    很抱歉所有的详细问题、这对我的客户来说非常重要、因此只需确保我们的基础得到满足即可。

    谢谢。

    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    增加百分比是相对于数据表中的最大规格而言的。 由于该规格适用于高达85°C 的温度、因此我们可以说、根据客户所使用的负载条件、每个场景的电阻都可能增加多达50%。 该百分比是根据 其他器件 Ron 的历史波动得出的。

    客户之所以购买 SN74CBTLV3257而不是 TMUX1574等产品、是否存在某种原因? TMUX1574可直接替代器件、具有升级的功能和低得多的 Ron 规格。 该器件的数据表还在 第9页中可视化了 Ron 随温度变化的情况

    谢谢!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex!

    好的、客户和我有误解。 他们实际上不需要随温度变化的数据、而是在寻找室温下 Ron 值的电气分布图。 我们是否为该器件提供了此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    遗憾的是、由于器件已老化、因此没有相关历史数据、这里也存在同样的问题。 我可以告诉大家、在 Vs/Vd 接近 Vdd 前、Ron 将保持相当平稳、此时 Ron 接近最大规格。 我想说的是利用 TMUX1574数据表作为一个很好的参考、以了解 Ron 在室温下如何随电压范围变化。  

    谢谢!

    亚历克斯