This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3305C:下冲电压和断电保护之间的差异

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1237854/sn74cbt3305c-difference-between-undershoot-voltage-and-powered-off-protection

器件型号:SN74CBT3305C

您好、专家!

我只想确认下冲保护和断电保护之间的差异。

客户询问下冲保护功能与断电保护功能是否相同、但过压特性除外。

非常感谢您的答复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donjie:

    本质上、器件具有 一个钳位、可防止当  n 沟道 导通晶体管的栅极电压处于接地电位时产生下冲电压、但任一 I/O 端口上幅值大于 NMOS VT 的负电压会导致开关导通。 C 版本强制 NMOS 的栅极电压跟踪负输入电压、从而防止高达-2V 的下冲电压。   因此、您可以在应用手册的第12页中找到这一点的描述、通过感应下冲事件并确保开关保持在适当的关闭状态来提供高达−2V 的下冲保护

    过压保护器件具有内部检测模块、可检测信号何时偏离电压阈值。 当出现这种情况时、开关断开、信号路径进入高阻抗状态。 我们 还在单独的常见问题解答中提供了有关此主题的信息!

    话虽如此、是-它们的功能相似、因为它们都可确保任一事件都可关闭信号路径。  

    谢谢!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是记录 Alex。 这非常有帮助。 感谢您的答复。