This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4053B:无法切换到 Y 侧

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4053B, TMUX4053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1236571/cd4053b-it-could-not-switch-to-y-side

器件型号:CD4053B
主题中讨论的其他器件: TMUX4053

 您好、TI 专家。

 我有问题与 CD4053B。我发现它总是连接 X 侧,不能切换到 Y 侧与真值表。

 我已经尝试设置 INH 优先或设置 ABC 优先。它不起作用。

我的电路如下所示:

我错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请指定您在所有这些引脚上测量的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VAJ:11.41V;

    直流:4.15V;

    输入:0V;

    INH:0.001V

    ABC:高电平至3.307V、低电平至0.002V

    VEE、VSS:0V

    这些是我测量的所有电压。

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到芯片上的丝印是"CM053B"、是 CD4053B 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A/B/C 电压太低、您应该使用 VDD 作为高电平。 请改用 TMUX4053。

    有关标记、请参阅 ti.com/packaging/en/docs/partlookup.tsp?partmarking=CM053B。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、  为了匹配 A/B/C 电压、我应该如何设置图中的"CD4051B 典型应用"之类的 VDD、5V 或3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 VDD 设置 为5V、它正常工作。

    我有一个问题,在哪里可以找到显示 A/B/C 电压和 VDD 关系的表格 ?

    这几乎让我困惑两天。

    感谢您的建议和答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 VIH 规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      不只是针对 X、Y、X 或 Y 引脚的 VIH 输入高电压?

    然后 我将 ABC 3.3V 设置为高于 VIL MAX、低于 VIH 最小值。CD4053B 是否会不稳定地工作并出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIH 技术规格只适用于控制输入。 数据 I/O 是无缓冲的模拟开关、可与任何电压配合使用。

    对于 VIL 和 VIH 之间的电压、不能保证正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您刚才提到"数据 I/O 是无缓冲的模拟开关、可与任何电压配合使用"。

    但是、当我在一个数据 I/O 中设置 Vdd 5V 和22V 时、我只能在另一侧的数据 I/O 中获得5.3V。

    出问题了吗?  

    或 VDD 电压与数据 I/O 电压有关系?

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I/O 电压不得高于 VDD 或低于 GND。 我是指该范围内的任何电压。