This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:大约240MHz 带宽

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1238713/ts3a27518e-about-240mhz-bandwidth

器件型号:TS3A27518E

您好、

240M 带宽是-3dB 带宽吗? 如果将电源从3.3V 增加到3.6V、带宽是增大还是减小?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;这是一个模拟开关、指定的带宽用于正弦波的−3dB 衰减。 请参阅数据表的图6-11:

    增加电源电压会以非常小的量增加带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Di:

    克莱门斯在这里是正确的。 240MHz 是器件的-3dB 带宽。 增大电源电压会略微降低带宽、但如果这是一个关键参数、我建议通过仿真来运行器件以获得精确的值。  

    谢谢!

    亚历克斯