This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC2G66:IBIS 模型中的终端器类型是什么?

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC2G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1238242/sn74auc2g66-what-is-terminator-type-in-ibis-model

器件型号:SN74AUC2G66

您好!

对于 SN74AUC2G66  IBIS 模型、我可以看到有两种不同的 model_type—一个是终端、另一个是串联开关。

(1)两种类型显示所有变量的不同值。 我想知道为什么有两种类型,以及两种类型之间的应用差异是什么?

(2)客户是否可以将"终结器"类型更改为 I/O 类型? 客户使用  SN74AUC2G66 作为通用 I/O。

谢谢!

-艾拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IBIS 模型中有三种类型。 C 引脚是数字高阻抗 CMOS 输入;A/B 引脚是模拟非缓冲开关 I/O。 其中 IO_xxx 和 IO_xxx_S 模型用于开关断开和闭合时的开关 I/O。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    带有"_s"的"串联开关"模型用于对 I/O -源漏路径进行建模。 没有"_s"的终结器模型是一种终结器模型、用于通过 ESD 单元表示 IV 曲线。

    为什么要将终结器型号更改为 I/O?  

    谢谢!

    亚历克斯