This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7219:关于 IDD

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1239449/tmux7219-regarding-the-idd

器件型号:TMUX7219

您好!

关于 TMUX7219的 IDD、IDD 是否稳定(最大62uA、-40到125°C)、而不管内部开关从源极流向漏极(或从漏极到源极)的电流有多大?  

或者、它是否会因流经内部开关的源极到漏极(或漏极到源极)的电流而异?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为普通 CMOS 器件、TMUX7219在 EN/SEL 未切换时不需要任何电流即可运行。 IDD/ISS 值仅是泄漏电流。

    请参阅图6-10…6-13。 泄漏电流与通道电流无关;漏电流与温度的依赖性最强。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    是的、IDD 在器件的建议工作条件下是稳定的(高达其最大规格)。

    谢谢!

    亚历克斯