This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC157A-Q1

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC157A, SN74LVC1G3157, SN74LVC541A, SN74HCS365, TMUX1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1238993/sn74lvc157a-q1

主题中讨论的其他器件:SN74LVC157ASN74LVC1G3157SN74LVC541ASN74HCS365TMUX1248

您好!
我基于两个 GPS NMEA 标准。 接收 GPS 数据的系统只需要一个 GPS 数据。 另一个 GPS 用于备用用途。
我需要设计一个可同时与 GPS 连接的简单板、并可通过滑动或切换开关将所需的 GPS 与系统连接。
就像接线连接。 此 PCB 的主要目标是每次都无需手动连接所需的 GPS。
我相信、为此目标我需要一个简单的 MUX 2x1、但我不确定。 在为其选择一款简单的芯片时需要帮助。 我不需要 GPS 接收器或类似的东西。 它应该是一个非常简单的电路、用于将所需的 GPS 数据与系统连接起来。

如果我只将 TX 和电源线连接到系统、也可以使用、因为在这种情况下、RX 将始终未使用。

第二件事、我需要将单个 GPS 数据馈送到6个设备。 它将是上述电路的第二级。 它将从选定的 GPS 中获取数据、然后将其馈送至6个接收器。 在此阶段、我需要一个缓冲器 IC 来提高数据的功耗、从而均匀地分布到全部6个器件。
我能够毫无问题地将单个 GPS 数据馈送到4个设备、但我认为、我需要一个缓冲器来馈送到6个设备、以保持未来数据信号的强大功能。
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC157A 是一款用于数字信号的缓冲多路复用器。 此类器件在单个通道上不可用。

    您可以简单地使用 SN74LVC1G3157等模拟开关。

    要缓冲六个信号、请使用 SN74LVC541A 或 SN74HCS365等缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    感谢您的答复。
    我发现  SN74LVC1G3157 (TMUX1248)的升级版本更好、因为引脚数少并提供所需的功能。
    我只关心第二阶段。
    我检查了您建议的 IC 以进行缓冲。
    我需要 DEMUX 之类的东西、但不带选择引脚。

    但似乎每个输入都对应 于 IC 上的每个输出。

    你能帮我解决它吗?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需将同一信号连接到所有输入。