This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L110:TS3L110以太网合规性测试失败-解决方案

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1240851/ts3l110-ts3l110-ethernet-compliance-test-failed---solutions

器件型号:TS3L110

团队、您好!

我们有 一个问题、即由于电压振幅不够、合规性测试无法通过。 测试结果 约为±680mV、稳压范围为±950mV 至1050mV。  

我们的设计 如下所示:

开关输入端的电压值约为2.5V、但只有一个引脚电压值为1.2V。 如何判断是进入多路复用器之前还是之后?  产生低输出电压值的原因可能是什么?

感谢您发送编修。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sinem、  

    您可以尝试再发送一次图片吗? 出于某种原因、我的电脑不会让我看到它。

    此外、我们可能还需要查看 连接 到多路复用器的负载(R 和 C)。  

    若要查看多路复用器之前或之后的电压问题、您可以在多路复用器输入和输出端

    此致、

    卡梅隆