This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7308F:禁用输出悬空高电平

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1240158/tmux7308f-disabled-output-floats-high

器件型号:TMUX7308F

禁用 TMUX7308时、输出通常会浮动至高电平吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    禁用的 I/O 悬空、没有任何定义的电压。 如果您仍然尝试测量电压、所得到的结果取决于线路上是否有足够的电容来保持旧值、以及存在多少漏电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了克莱门斯所说的、  

    为了防止该器件在禁用时悬空、请通过一个电阻器将器件的输出接地。

    常见问题解答 将详细说明这一点。

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不过、该引脚未使用。  我只想知道器件已禁用时的输出状态、但通常会启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KB 用户:

    我相信您指的是 过压保护。 这意味着、如果向高于多路复用器电源的多路复用器发送输入信号、则 会禁用该信号路径 (高阻态)  漏极引脚将上拉至电源电压、 (或高电平)

    此外、可以在漏极引脚后面添加一个外部电阻器(4KOHM)、从而在故障事件后将输出拉低。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    卡梅隆