This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT4051-Q1:该器件的 ESD 和 MSL 等级是多少?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT4051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1241259/cd74hct4051-q1-what-is-the-esd-and-msl-rating-for-this-device

器件型号:CD74HCT4051-Q1
主题中讨论的其他器件:CD74HCT4051

E2E、  

您能帮助我说明 CD74HCT4051QM96Q1的 ESD/MSL 等级吗?  

谢谢!

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    MSL 等级为1-260C-Unlim。

    很遗憾、 对于此器件 、我们没有它的 ESD 信息 、因为它较旧。

    然而、它与 CD74HCT4051器件是同一个器件、唯一的区别在于汽车级资质。

    这是我在该器件上找到的  

    如果您还有任何问题、敬请告知!

    此致、

    卡梅隆