This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]行业标准3257交换机选项

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN3257-Q1, TMUX1574, TS3A5018, SN74CBTLV3257, TMUX1575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1241199/faq-industry-standard-3257-switch-options

器件型号:SN3257-Q1
主题中讨论的其他器件: TMUX1574TS3A5018SN74CBTLV3257TMUX1575

器件型号

SN3257-Q1

TMUX1574

TS3A5018

SN74CBTLV3257

运行电源电压

1.5至5.5V

1.5至5.5V

1.65至3.6V

2.3至3.6V

1.8V 兼容 I/O

Ron (Ω 值)(m Ω)

4.5

4.5

32

60

带宽(MHz)

900

2000年

300

--

串扰(dB)

-90

-90

-48

--

Con (典型值)(pf)

8

7.5

16

-

断电保护

过压容限

温度范围(°C)

-40至125°C

-40至125°C

-40至125°C

-40至85°C

引脚封装选项/尺寸

TSSOP 5mm x 6.4mm、

DYY 4.2mm x 2mm

TSSOP 5mm x 6.4mm、

DYY 4.2mm x 2mm

TSSOP 5mm x 6.4mm、

SOIC 9.9mm x 6mm、SSOP4.9mm x 6mm、        TVSOP 3.6mm x 6.4mm

TSSOP 5mm x 6.4mm、

SOIC 9.9mm x 6mm、SSOP4.9mm x 6mm、        TVSOP 3.6mm x 6.4mm

非引线式封装选项

不适用

UQFN 2.6mm x 1.8mm

UQFN 2.6mm x 1.8mm、  VQFN 4mm x 3.5mm

UQFN 2.6mm x 1.8mm、  VQFN 4mm x 3.5mm

备注

符合 AEC-Q100标准

不符合 AEC-Q100标准

不符合 AEC-Q100标准

不符合 AEC-Q100标准

失效防护逻辑

3257交换机之间的区别是什么?

下面是 TI 最常用的低电压 SPDT 四通道器件(2:1 4通道)之间的比较表。 这些器件都是引脚对引脚(P2P)直接替代产品、但存在细微差异、这些差异在特定应用中使用哪个多路复用器的决策过程中非常重要。

下面总结了这些器件的一些主要差异。

SN3257-Q1是此列表中唯一符合汽车标准的器件、可用于切换低电压 CAN  信号。

SN74CBTLV3257和 TS3A5018都具有6个封装选项、而 TMUX1574具有3个选项、SN3257具有2个选项  

TMUX1574还支持超出电源电压工作范围的供电、这意味着从1.5V 至5.5V、有效信号路径输入/输出电压范围为 GND 至 VDD x 2、最大输入/输出电压为5.5V。 ( 例如、如果 TMUX1574以1.5V 供电、 它可以传递  0V 至3V 范围内的信号)  

此外、TMUX1575是 具有反向逻辑控制的 TMUX1574替代器件、采用 WCSP 封装(比 UQFN 封装小60%)并支持1.2V 逻辑