This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7202:不带电源时的开关状态

Guru**** 2553580 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1241969/tmux7202-switch-status-when-no-power-is-present

器件型号:TMUX7202

大家好!

我计划将 TMUX7202用作开关、在启动期间将电路的输出对地短路。

我想知道、如果我在没有电源时将 SEL 引脚设置为低电平、开关是处于闭合状态还是处于高阻抗状态?

谢谢你。

德伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源轨上有钳位二极管。 断电后、不得对 I/O 引脚施加任何电压。 (请参阅绝对最大额定值。)

    TI 不保证在断电时会闭合任何开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的回答。 我想数据表中提到了仅对 SEL 引脚施加电压在没有任何电源的情况下是可以的。 失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压、然后在电源引脚上施加电压、从而保护器件免受潜在的损害。 总之、您回答了我的问题、谢谢。