This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7221:对于 USB 2.0和 RS-232信号、您建议使用哪种开关?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7221, TMUX6221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1236866/tmux7221-what-switch-do-you-recommend-for-usb-2-0-and-rs-232-signals

器件型号:TMUX7221
主题中讨论的其他器件: TMUX6221

E2E、  

您会推荐一款可以在 USB2.0和 RS-232之间切换的器件吗?   

 采用先断后合电路的低电容(低于10pF)、低 Rdson (低于10ohm)的器件。  

谢谢!

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要一个可以处理信号电压的开关。 RS-232信号是实际的 RS-232信号(±15V )还是仅一个逻辑电平 UART 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    客户能否确认正在使用的电压电平? 获得此信息后、我们只需要选择可以处理所使用电压范围的器件、然后查看其中是否有任何一个与 Con 和 Ron 以及先断后合要求的规格匹配。  

    谢谢!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /- 8V 时的 RS232

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用支持这些电压的任何开关。

    具有±8V 支持的双通道1:1开关是 TMUX6221和 TMUX7221;这两个器件支持更高的电压、您不需要这些电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再提一个建议、就是 TMUX4827 、它只需一个1.8V 到5.5V 的单电源即可支持+/-8V 电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以考虑使用 TMUX6136 、因为它满足电压、电容和带宽要求。