This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157-Q1:模拟开关直流失调电压

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1242485/ts5a23157-q1-analog-switch-dc-offset

器件型号:TS5A23157-Q1
主题中讨论的其他器件:TS5A23157

我的应用是切换直流偏置电压、这种情况下不允许使用模拟开关来添加正失调电压或负失调电压。

即使是1mV 的偏移也会产生影响。

我不确定哪个 TS5A23157数据表规格适用于 NC/NO 引脚和 COM 之间的直流误差。

有人能帮我吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    数据表中不包含该信息、具体而言、我们需要了解直流偏置应用所使用的电压电平、从而了解电流模拟开关可能产生的直流误差。

    此致、

    圣地亚哥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(圣地亚哥)好。 感谢您的答复。 NO/NC/COM 处的直流控制信号为0 - 5V。 它用于设置电源输出电压、其中5mV = 1V。

    纠正我之前的评论、我们可以容忍5mV 的直流失调电压、但越低越好。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ω 的行为类似于大约10k Ω 的电阻器。

    Ω 上的压降取决于通过开关的电流(例如、1mA×10m Ω= 10mV)。 如果没有直流电流、则没有偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    负载至少为1 MOhm、因此最高的失调电压为50uV。 没问题。

    谢谢!