This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPD 链路4的2:1开关

Guru**** 2386750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212EVM, HD3SS3411, TMUXHS4212, HD3SS3411RWAEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1243129/2-1-switch-for-fpd-link-4

主题中讨论的其他器件:HD3SS3411TMUXHS4212HD3SS3411RWAEVM、TMUXHS4212EVM

您好!

您能建议一个用于 FPD Link 4的7.5Gbps 高速开关吗?

摄像机的电源电压为11.5V。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HD3SS3411的带宽为7.5GHz、这已经足够了。 具有更高带宽的开关(例如 TMUXHS4212)可以正常工作、但具有两个差分通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是同轴电缆。 仍然可以使用  HD3SS341吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可能。 如有疑问、请咨询 EVM (HD3SS3411RWAEVM、TMUXHS4212EVM)。