This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3384C:SN74CBT3384APWR 和 SN74CBT3384CPWR 之间的差异

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1243054/sn74cbt3384c-difference-between-sn74cbt3384apwr-and-sn74cbt3384cpwr

器件型号:SN74CBT3384C

您好!

我已经收到 SN74CBT3384APWR 的 EOL 通知信函。 建议使用 SN74CBT3384CPWR 来替代 SN74CBT3384APWR。

问题1: 请告诉我这两种产品之间的区别。 据我所知、以下各项似乎有差异
    -配备下冲保护
    - Ron 从5Ω Ω 更改为3Ω Ω

问题2. 如果您对更换有任何疑问、请告知我们。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    评估   回答正确、SN74CBT3384APWR 和 SN74CBT3384CPWR 之间的主要区别在于、它们包含下冲保护功能和更低的 Ron。 除此之外、 SN74CBT3384CPWR 旨在直接替代具有一些额外功能和改进的 A 模型、数据表中包含所有这些功能和改进。

    此致、

    圣地亚哥