This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:用于对闪存进行外部访问的2:1多路复用器应用

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1244384/tmux1574-2-1-mux-application-for-external-access-to-flash-memory

器件型号:TMUX1574

您好!  

您认为 TMUX1574适合此应用吗? 谢谢你。

 

当 Master2将 GPIO 设置为控制多路复用器时、默认 Master1导通、以连接从器件 SPI ROM 和 SPI 多路复用器开关至 Master2。

速度40MHz

  • SCLK:串行时钟(从主器件输出)
  • MOSI:主器件出/从器件入(从主器件输出数据)
  • MISO:主器件入/从器件出(从从器件输出数据)
  • SS:从机选择

此致、

兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    感谢您发送此邮件。 TMUX1574在 SPI 应用中非常流行。 根据您在此处的布局方式、我认为在两个主器件之间切换没有任何问题。  

    如果您有任何其他问题、请在此处告诉我!

    谢谢!

    亚历克斯