This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCIe 参考时钟开关

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1244422/pcie-ref-clock-switch

器件型号:TMUX136

您好、TI 团队、

应用:PCIe 参考时钟上的2:1模拟开关

要求:开关附加抖动:亚秒

关断隔离和串扰:-40dB 及更高

请推荐一款完全符合上述要求的器件。

PCIe 参考。 时钟为 HCSL 模式、摆幅为100mV 至700mV 时采用350mV 直流偏移;取决于通道插入损耗。

HCSL 终端实现、50欧姆至 GND、直接连接(无交流耦合)是否满足失效防护要求?

谢谢。

巴赫拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bahram:

    TMUX136应该是一个基于您的要求的很好的建议。 但 TI 也有专门围绕 PCIe 开关应用设计的无源多路复用器。 请 在此处查看我们的产品选择页面  

    谢谢。

    斯蒂芬  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我多路复用 PCIe 参考时钟、而不是 PCIe 信号。 频率固定为100MHz。

    第一个问题:TMUX136上的悬空输入是否会引起振荡?

    第二个问题:此部件将由3.3V 电源供电、公共端口将在 PCIe_REF_CLK_P 线路和一个3.3V CMOS 信号之间进行多路复用(只需一次)。  假设   PCIe_REF_CLK_P 的  直流失调电压 小于1V、摆幅为1V、TMUX136是可以使用的安全器件?

    谢谢。

    巴赫拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bahram:

    悬空 输入不应 引起任何振荡、除非它们真正 悬空时 会拾取环境中的噪声、这可能会耦合到有源通道中。 这就是我们建议 在任何未使用的通道上使用下拉电阻器的原因、但这不是要求。  

    只要开关 输入不超过3.6V、这个应用就应该没问题。  

    谢谢

    斯蒂芬