This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:TS3A27518E 的应用

Guru**** 2576625 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1245242/ts3a27518e-application-of-ts3a27518e

器件型号:TS3A27518E

您好、TI 团队、

我们的项目需要使用两个 SPI 闪存、与线刷兼容、我们计划 在此应用中使用两个 TS3A27518E、原理方框图如下所示:

这一设计是否可行?  或者您有什么更好的建议吗?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    如果您使用的 SPI 信号的频率~50MHz、则此应用应该可以。 级联多路复用器可将您的有效带宽降低一半、但即使在120MHz 时、这对于50MHz 信号也有足够的余量。 除此之外、我认为这个设计看起来不错。

    谢谢!

    亚历克斯