This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6219-Q1:多路复用100M 以太网

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6219, TMUX7234, TMUX4052, TMUX7436F
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1243462/tmux6219-q1-multiplexing-100m-ethernet

器件型号:TMUX6219-Q1
主题中讨论的其他器件:TMUX6219TMUX7234TMUX4052TMUX7436F

您好!

在我的项目中、我需要将高电压接口与100个基本以太网进行多路复用、当时我计划使用 TMUX6219。 多路复用器的 S1输入将连接到以太网 MDI 信号、S2输入将连接到高电压总线(12V-24V)、多路复用器将由28V 供电、D 输出将连接到连接器。 我希望能够选择100M 以太网或其他接口来在连接器上使用。 我可以使用 TMUX6219来实现这一点吗?或者您会提供其他建议吗?

此致、

艾哈迈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmet:

    您的以太网运行在哪个基础上? 以太网有多种不同的运行方式、根据您的基础、TMUX6219可能无法维持100M 数据速率、具体取决于您的基础。 此外、我们还需要了解您将通过高压总线(S2)运行的电流。

    下面可以找到一些示例、说明您的以太网信号可能使用的基本变体类型。

    快速以太网-维基百科

    另请告诉我们、您是否也要在应用中使用负信号(用于双绞线)。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hı Santıago ć、

    感谢您的答复。 对于汽车以太网、以太网将运行100 Base T1。 基本上、它将被用于"DoIP"以太网、而高压侧实际上并不总是 communıcation Ω 总线、而且一些高压 sıgnals wıll Ω 会通过 S2。 高压侧上的电流不会超过150mA。 不使用负信号。 我已经有该电路的原型、并且仅以10 Base 运行。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santiago:

    我相信100 Base TX 不可能有这种多路复用器、但您能否推荐另一个多路复用器、即使对于100 Base TX、也可以替代 TMUX6219? 我希望的是具有更高带宽的同一个多路复用器。 相同的工作电压电平、相同的导通电阻、相同的封装尺寸、相同的电流容量、但更高的带宽。 也许这是不可能的,但不同的面积也是可以接受的:)  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmet:

    评估 TMUX6219与100 Base TX 以太网信号不兼容是正确的、我们需要更高带宽的替代方案。 为了满足此要求并同时仍能适应高压总线、我推荐 TMUX7234。 此选项是我们具有最高带宽的多路复用器、可在高压侧维持150mA 电流、同时为100 Base TX 以太网提供足够的带宽并保持类似的工作规格。

    我们还有其他更高带宽的替代产品、但它们仅允许您的高电压应用具有125mA 的最大输入电流。

    此致、

    圣地亚哥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmet:

    经过检查、我们目前似乎没有适用于 TMUX7234的汽车对应产品(即没有 TMUX7234-Q1)、仅为基础模型。 这对于您的电路而言是可接受的吗? 如果没有、我可以查看我们还可以为您的应用推荐哪些其他器件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santiago:

    感谢您的建议。 这似乎是一个很好的解决方案、但即使是其他替代方案具有较低的电流容量、您也可以共享它们吗?

    使用 TMUX7234、我可以替换 TMUX6219的4个。 D1将是连接器侧的输出/输入、S1A 将连接到以太网 MDI、S1B 将连接到其他信号、这些信号可以是另一个 TMUX 模拟多路复用器的输出。 这两个引脚将级联、但由于它是连接器之前的最后一个多路复用器、因此断电保护二极管将位于 TMUX7234的 D1上。 您觉得这种使用方法有什么问题吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmet:

    我们唯一具有较低电流容量24V 2:1 (SPDT)的选项是 TMUX4052、但该选项要低得多、仅在10mA 时可用。 可能对您无效。  

    我认为您的设置的逻辑没有任何问题。 但如果需要断电保护功能、您可能需要查看 TMUX7436F。

    另外、请注意、级联多路复用器会对信号产生负面影响。 当开关以串联方式连接时、它们的电容加在一起、这可能会降低带宽。 可以通过遵循 高速接口布局指南 但需要注意的事项来最大程度地减少这种情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santiago:

    非常感谢您的支持。 我想我收到了足够的信息来解决我的问题。 我可能会使用您的第一项建议、这项建议更具成本效益。  

    此致