This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7462F:流入源极引脚的显著泄漏电流

Guru**** 2471290 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7462F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1245025/tmux7462f-significant-leakage-current-into-source-pin

器件型号:TMUX7462F

您好!

我根据以下草稿将 TMUX7462F 集成到系统中、作为高于4V 的电压保护:

根据数据表、一旦 Vsource 超过4V (Vfp + 0.7Vth 时为3.3V)、我的预期是开关 SW 应断开。 但是、我注意到、在软件打开之前、我需要在 Vsource 中施加大于14V 的电压。 当电压介于4V 和14V 之间时、S1被削波至约4V。 在该区域中、大量电流流经22kOhm 电阻器进入 S1。 该电流在过压 µA 触发之前达到约470 μ A、远高于数据表在室温下规定的任何漏电流。 再次 µA 修改数据表后、我注意到 D1和 VFP 之间的内部二极管、它可能会向 VFP 灌入电流、直到达到突破性程度(显然约为470 μ A)。 然后、Vsource 的任何增加也会增加 S1的电压、从而触发过压状态。


您能否确认、这种行为是正确的、我没有损坏的芯片? 此外、数据表中是否有任何章节遗漏了、或者我的假设是否正确、二极管导致了这一"问题"?

对于我的应用、我需要 S1 (低于22k Ω 电阻器)的电压与 Vsource 一样高。 是否可以使用此设置执行此操作?

感谢您的支持!

此致、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这听起来就像您描述的那样-二极管可能在灌入电流。 是否可以缩小此处22K 的电阻器的大小以减小电流降?

    谢谢!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的快速响应!

    在我的应用中、我需要将低于22k Ω(S1处)的电压作为负载连接到传感器元件。 需要使用该电阻器来限制电流。 我可以减小其值、但这会随着负载电流的增加而增加、因此我不再完全自由地选择电压-电流。

    感谢确认我的假设。

    此致、

    大卫