This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT16211C:下冲保护电路

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1246194/sn74cbt16211c-undershoot-protection-circuit

器件型号:SN74CBT16211C

您好!

有关 SN74CBT-C 下冲保护电路的问题。

当开关关闭/禁用(OE#= HIGH)时、此功能是否仅处于活动状态(或可用)?
当开关接通(OE#= LOW)且"输入"信号显示(比如说)-1V 脉冲/下冲时、会发生什么情况(在开关的"输出"处)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AP:

    正确的做法是、此功能仅在开关处于关闭/禁用状态时才处于活动状态。 如果开关为 ON、则必须注意限制电流、因为器件具有内部钳位二极管来处理下冲事件。  如果钳位电流小于额定值 I (I/OK)(即-50mA)、则如果电压降至0V (下冲)以下、则是正常的。 只要在 VI/O < 0V 时电流不超过-50mA、该器件就应受到保护。  

    谢谢!

    亚历克斯