This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:BW (差分带宽)规格

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645, TMUX646, TS5MP646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1244919/ts5mp645-bw-differential-bandwidth-specification

器件型号:TS5MP645
Thread 中讨论的其他器件: TMUX646TS5MP646

我查看 TS5MP645的 BW (差分带宽)规范后、它列为最小值:1.5GHz、典型值:2GHz、但是否可以接受1.3Gbps MIPI 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 TS5MP645! 我建议不要使用此器件、因为我们通常建议尽可能选择至少为信号带宽1.5倍的器件。 我可以在此处推荐我们的 TMUX646吗? 它是 TS5MP645可引脚对引脚替代、但允许高达6GHz 的信号、并且价格更便宜。  

    谢谢!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您推荐 TS5MP646。
    至于 TS5MP645、如果我们将1.3Gbps MIPI 信号输入到 TS5MP645、 MIPI 输出信号将如何变化?
    与原始信号相比、它是否发生了显著变化?
    信号会不会通过吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    信号会通过、但您可能会看到不必要的衰减。 我建议仿真您正在尝试通过的信号、以查看输出是否对您的应用足够稳定。 请注意、我们推荐的器件是 TMUX646、而不是 TS5MP646、以防您去查找该器件!

    谢谢!

    亚历克斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我明白了。
    我看到推荐的器件是 TMUX646。