This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6219-Q1:漏电

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1246649/tmux6219-q1-leakage-of-electricity

器件型号:TMUX6219-Q1

如图所示、红葡萄酒为泄漏线。

是否存在此类问题、或者在设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sam、

    此处是否存在从 S1向电源反向供电的问题?  

    有一个 ESD 单元从 S1变为 D。只有当您比电源高~0.5V 时、二极管才会正向偏置。 因此、考虑到以上因素、建议 在器件断电时不要在 I/O (S1、S2或 D)上施加输入电压。 还建议使用电压输入保持在电源轨范围内(从 VDD 到 VSS)的器件。

    谢谢。
    Rami