This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3384C:为什么此部件的网页上显示"'s 3.3-V"?

Guru**** 2470790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1247397/sn74cbt3384c-why-does-the-webpage-for-this-part-say-it-s-3-3-v

器件型号:SN74CBT3384C

数据表 Vcc 范围为4V 至5.5V、那么为什么此器件的主网页上显示它是3.3V 器件呢?

数据表标题也标有"5V"。

错别字?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、  

    这看起来是一个拼写错误。 我们将纠正产品页面。 感谢您的关注!

    -Rami