This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7462F:悬空源极和漏极引脚上的电压

Guru**** 2470790 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7462F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1245115/tmux7462f-voltage-on-floating-source-and-drain-pins

器件型号:TMUX7462F

您好!

我使用 TMUX7462F 来保护测量电子产品免受高于4V 的电压影响、并使用以下设置进行测试:

当 VFP 保持悬空时、可以使用 GND 电位测量 D1。 但是、如果我现在将3.3V 连接到 VFP 以设置过压电平、那么 D1处会有110mV 的电压。 此外、在对 VFP 施加电压后、在悬空引脚 S3、D3和 S4、D4 I 测量值为160mV。

您能否评论一下这是否是 TMUX7462F 的预期行为? 是否有一些芯片内部电路、会导致从 VFP 到源极/漏极引脚的馈通?

感谢您的支持。

此致、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在第一种测量值为110mV 的情况下、S1是悬空的? 这个问题可能与以下事实有关:在漏极测量时 I/O 保持悬空。 如果是这种情况、我建议将未使用的 I/O 接地。  

    谢谢!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的答复!


    抱歉、上面的初始帖子中的 sketch 不正确、我更新了草稿!
    我将105k Ω 的电阻从 S1连接到 GND、将5k Ω 的电阻从 S2连接到 GND。 此外、DR 引脚和 FF 上拉电阻也连接到 VFP 信号。

    在 VFP 处施加3.3V 电压后、可以在 S1和 D1处测量110mV 电压、而悬空 Sx/Dx 引脚处于160mV 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您提供更多信息! 这肯定是意外的行为。 我可以要求您提供 S1至 D1路径的波形吗? 并确认 Vfp 的电压电平?

    谢谢!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    下面是波形:


    1) 1) S1、Vdd = 12V、VFP =未连接

    2) 2) 1、Vdd = 12V、VFP =未连接

    3) 3) S1、Vdd = 12V、VFP = 3.3V

    4) 4) D1、Vdd = 12V、VFP = 3.3V

    5) 5)连接3.3V 电源后的 VFP

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:  

    我注意到这里的输入上有一些振荡。 执行此测试时是否要切换? 该器件没有内部振荡器、因此不清楚这些振荡来自何处。  
     
    我相信 Alex 提到过这一点、但 你是否尝试将所有悬空 I/O 接地并检查结果? 我想知道您是否拾取了一些噪声、它会耦合到您的输入上。  

    谢谢。
    Rami