This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3306A-EP:JTAG 开关

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3306A-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1249131/sn74cb3q3306a-ep-jtag-switch

器件型号:SN74CB3Q3306A-EP

您好!

我的两个从1.2V JTAG 信号为30MHz。

我是否可以将  SN74CB3Q3306A-EP 用于所有 JTAG 信号、包括两个从器件之间的 JTAG CLK (30MHz)隔离?

 当我只使用单个 JTAG 从器件时、我想使用 SN74CB3Q3306A-EP 来切断另一个 JTAG 的存根。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这样的 SPST 开关可用于断开信号。 SN74CB3Q3306A-EP 的带宽为500MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

     SN74CB3Q3306A-EP 支持您的应用的带宽和电压范围。 根据提供的信息、此器件可满足您的断开信号的应用需求。  

    谢谢!

    亚历克斯