This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:参考设计

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1248933/sn74lvc1g3157-reference-design

器件型号:SN74LVC1G3157

尊敬的:

使用 SN74LVC1G3157时、B1和 B2引脚是否需要偏移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白你所说的"偏移"是什么意思。

    A/B1/B2引脚是模拟 I/O、可与 GND 和 VCC 之间的任何电压配合使用。 有源 A/Bx Ω 的行为非常类似于6 M Ω 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    正如 Clemens 提到的、您能否说明一下失调电压是什么意思?

    谢谢!

    亚历克斯