This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:模拟输入端缺少保护二极管

Guru**** 2471290 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, SN74LV4052A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1248389/tmux1574-missing-protection-diodes-on-analog-input

器件型号:TMUX1574
主题中讨论的其他器件: SN74LV4052A

我考察模拟多路复用器2:1和4:1已有一段时间了、TMUX1574最终成为2:1的最佳选择:低电容、低泄漏、超小型封装、低电压电源和低价格。 它甚至具有我不需要的低 Ron。 太糟糕了,你没有一个4:1的版本也,对于这种用途,它将是完美的选择。 为此、SN74LV4052A 是我迄今为止的最佳选择。在阅读产品说明书后、我意识到 tmux1574 与其他多路复用器在一个方面存在差异! 与大多数其他二极管一样、模拟输入好像没有寄生二极管/保护二极管来供电。 在一个案例中、我的输入是阻抗约为5K 的陶瓷传感器。 正常操作信号低于+/-1Vp、但在某些特殊非操作情况下、信号可能为+/-20Vp (加电或不加电)。 当我得出结论说必须在输入端向电源添加 BAS16二极管、以保护 TMUX1574免受损坏时、我的看法是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 对于钳位二极管(内部或外部)、您只需确保二极管电流不超过其限值。 但如果没有二极管、则不会钳制高电压、因此很容易损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、这个问题更多地与 TMUX1574是否需要外部二极管有关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX1574允许信号电压高于其电源电压。 使用此特性时、您无法使用简单的外部二极管、但必须在需要时通过钳位到更高的电源或使用(等效的)齐纳二极管来实现过压保护。

    您可以使用二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    克莱门斯就在这里。 由于器件的超出电源功能、您将需要使用齐纳实施方案等器件来将电源电压钳制在更高的水平、以便遵守输入电压要求为 Vdd x 2的最大值的数据表规格。  

    谢谢!

    亚历克斯