This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3245A:SN74CBTLV3245A 问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3245A, TMUXHS221, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1248917/sn74cbtlv3245a-questions-of-sn74cbtlv3245a

器件型号:SN74CBTLV3245A
主题中讨论的其他器件: TMUXHS221TMUX1574

尊敬的团队:

我的客户在下面提出了有关 SN74CBTLV3245A 的四个问题、谢谢。

一个 TMUXHS221连接到电路板、能否实现以下两种场景?
场景1 (SEL=0)、pcie5.0 REFCLK 输入至 D+/-、通过此开关多路信号分离器至 DA+/-通道;另一个 DB+/-为空且无连接
场景2 (SEL=1)、两个单端双向 IO 信号通过此开关解复用至 DB+/-通道、而另一个 DA+/-为空、无连接

2.对于 TMUXHS221的信道切换、是否存在信号整形等处理、以及专门进行了哪些处理? 还是与 SPDT 模拟开关类似?

3.假设 SN74CB5LV3245A 两侧的 A 和 B 端口均未上拉和下拉、且 OE#=L 启用芯片。 此时、如果 A 端口=高阻抗、则 B 的状态是什么(H、L 或高阻抗)?

 4.假设 TMUX1574左侧的 S[1:4]A 和 S[1:4]B 没有上拉和下拉、而右侧的 D[1:4]没有上拉和下拉、OE#=L 启用芯片、SEL=0或1。 此时、如果 S[1:4]A 或 S[1:4]B=高阻抗、则右侧的 D[1:4]状态是什么(H、L 或高阻抗)?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.可以;这是 SPDT 开关的工作原理。

    2、它是一个普通模拟开关。

    3/4. Ω 的 Ω 行为非常类似于5k Ω 或2k Ω 电阻。 因此两侧都将浮动。