This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4052B:在 CD4052BM 中,当它运行于多路复用器还是多路信号分离器时,如何找到工作模式?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4052B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1249989/cd4052b-in-cd4052bm-how-to-find-the-mode-of-operation-weather-it-is-working-as-multiplexer-or-demultiplexer

器件型号:CD4052B

我正在跟踪原理图进行设计、有 CD4052BM IC 正在使用、我正朝向找到它运行于多路复用器还是多路信号分离器的工作模式。

在数据表中、仅与通道输入/输出端子相关的可用信息为输出、通用输出/输入端子为输入。 如果我们改变了 COM 引脚的状态,它会自动切换功能,因为引脚3(YCOM)我正在 连接到5V 的传感器,并只使用单个选择控制输入 A (引脚10 ),该输入通过 MCU 提供25Hz 的5V 方波, 50%的占空比。 我在 YCOM 得到同样的。 但当我将 Y com 短路到 GND 并 打开时、它也不会返回5V 方波、而是得到峰值为1.4V、频率为25Hz、占空比为50%的三角波。 请告诉我原因。